结果:找到"晶振选型 晶振采购 晶振知识",相关内容723条
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 硬件工程师选用晶振应注意的五个事项!
- 一:外观检测检测产品外观标记文字是否清晰规范外观表面是否存在裂痕引脚上是否已经焊过锡二:频率根据产品需求选择合适的频率需经过合格验证或者专业测试通过的情况下再进行协商若实际电路要求的频率是4.43MHZ在缺货的情况下切勿随便更换其它频率来使用三:晶振输出模式在选用晶振时要考虑到电路需要的晶振输出类型一般分电平输出和差分输出(电平输出:CMOS;差分输出:LVPECL,LVDS常用差分输出类型)不同的输出类型不可随便变换特别是差分跟普通晶振四:型号看清外壳的型号标记型号表明了晶振的多项参数指标根据产品需求、参数找出型号再对详细的参数规格书进行确认如果晶振型号选择不当,将导致应用错误五:晶振的代...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硬件工程师 晶振 晶振采购 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-09-19 15:07:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 购买无源晶振时要注意哪些问题?
- 无源晶振本身没有起振电路需要外部配有精准的电路才能发挥作用,在购买无源晶振的时候就要提前做好规划。无论是晶振产品的采购渠道和品牌还是购买后进行测试环节都要重视,接下来说说采购无源晶振的注意事项。一、晶振细节做工在购买晶振产品时要区分无源晶振和有源晶振的区别,因为无源晶振只是具有两个引脚的无极性元件(输入端、输出端),不需要直接连接供电电源,可以适应多种电压,所以更需要注重品牌和细节。大多客户购买晶振产品都是批量购买,需要注意从封装等方面查看其是否标注具体参数和生产日期等,对无源晶振本身细节进行观察进而判断其做工如何。因为无源晶振本身信号强度受物理结构限制需要借助时钟电路才能才能产生振荡信号,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无源晶振 晶振 购买晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-03-07 15:11:00
- 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
- 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
- 晶振选型推荐!伺服电机适合什么晶振?
- 一、伺服机与晶振联系伺服电机是工业机器人最核心的部件之一,指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,将电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,那么产生的数字信号,需要晶振来提供稳定的频率脉冲信号源,保障整个伺服系统的高效运作。工业机器人能够准确做出决策的能力,与精密电子元件紧密相关的,因此晶体振荡器的高精度、高稳定等性能,直接影响到伺服电机设备的功能,选择一款与之相匹配的晶振元件非常重要。二、晶振的选择性现在大部分伺服驱动器都具备参数记忆,分析功能和故障自诊断的功能,未来的伺服随着科技的进步和研发,智能化的趋势会更加明显,对晶振的选择要求也会...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振选型 伺服电机 晶振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-01-25 16:59:00
- 晶振选型指南|安利一番26MHZ及以上的频点
- 26MHZ频点来临。
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 晶振选型 贴片石英晶振 晶体谐振器 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-25 16:06:00
- 晶振选型指南|石英晶体的型号及频点大全
- 型号多?选型难?YXC扬兴日常推荐,针对8MHZ频率整理如下:
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 晶振 石英晶体 晶振选型 振荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-03-04 10:23:00
- 打工人必备的13个晶振选型技巧!
- 1.时钟32.768KHz晶体谐振器封装选择在满足稳定性的条件下,优先选用插件封装(2*6,3*8),价格相对较有优势。贴片的价格相对较贵,稳定性好,占用空间小,适合自动贴装。2.高频晶体谐振器封装选择对稳定性要求不高的电路,优先选择49S或者49SMD封装,价格相对较有优势SMD7.*5/SMD5*3.2/SMD3.2*2.5/SMD2*1.6等价格相对49S系列高出很多。1.8432Mhz的封装只能选择49U的封装。3.石英晶体谐振器频率偏差选择其主要包括调整频差和温度频差,通常选用的为10PPM,20PPM。4.标称频率选择(1)AT切割方式下49S/SMD封装晶体对应各频率段。●基频...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振选型 晶振采购 晶振知识 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-10-30 14:00:00
- 初级入门!晶振基础知识
- 晶振是什么呢?对于外行人来讲,真的很难理解。接下来小编对晶振进行一个简单的解释。电子元件中有一种叫“压电石英晶体”的元件,这种晶体分为两种,“石英晶体谐振器”和“石英晶体振荡器”。简而言之,这两种晶体都简称为“晶振”。即“晶体”就是“晶振”,也就有了“晶振”这一名词的来源。 01、石英晶体的结构 利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio2,从一块晶体上按一定的方位角切割成的薄片称为晶片 形状是呈角锥形的六棱结晶体,具有各向异性的物理特性。按其自然形状有三个对称轴,电轴X,机械轴Y,光轴Z。 石英谐振器中的各...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振知识 晶振结构 晶振工作原理 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-18 10:20:00
返回